DOCA0036IT-12

Impostazioni indirizzo IPv4

Com'X supporta tre diverse modalità operative per l'assegnazione dell'indirizzo IP:

Le modalità sono:

  • IPv4 statico
  • Client DHCP
  • Server DHCP

** (see Static IP Settings)(see DHCP Client)(seeDHCP Server Over Ethernet Port or DHCP Server Over Wi-Fi)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?