DOCA0036IT-12

Contatore generale personalizzato

Dopo avere creato un modello di contatore generale personalizzato nella Libreria personalizzata, è possibile aggiungere istanze di quel contatore generale personalizzato in Impostazioni dispositivo.

Quando si aggiunge un contatore generale personalizzato, le due uscite a impulsi vengono automaticamente connesse al dispositivo upstream. È possibile connettere le quattro uscite a contatto come in Connessione di un contatore generale standard

**see Connecting a Standard Main Meter
.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?