DOCA0036IT-12

Dispositivo Modbus personalizzato

Dopo aver creato un dispositivo Modbus personalizzato nella Libreria personalizzata, è possibile aggiungerlo alla rete nello stesso modo in cui si aggiunge un dispositivo Modbus qualsiasi.

È possibile aggiungere un dispositivo Modbus personalizzato rilevando i dispositivi collegati oppure aggiungendo un dispositivo Modbus manualmente.

see** Discovering Connected Devices, or by Adding a Modbus Device Manually.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?