DOCA0036IT-12

Dispositivi Ethernet integrati

Nel sistema è possibile aggiungere dispositivi Ethernet integrati.

Nel sistema è possibile aggiungere i dispositivi seguenti:

  • Gateway Modbus TCP/IP a gateway seriali Modbus. Questi gateway sono utilizzati per raccogliere i dati dai dispositivi seriali.
  • Contatori Modbus TCP/IP.
  • Gateway personalizzali Modbus TCP/IP a gateway seriali utilizzati per raccogliere i dati dai dispositivi seriali.

NOTA: per raccogliere i dati da un contatore serie PM800 con una scheda Ethernet e utilizzare questo PM800 come gateway, è necessario definire 2 dispositivi: il contatore (ad esempio, PM850ECC) e il gateway (gateway Modbus PM8ECC).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?