DOCA0036IT-12

Proprietà comuni

Tutti i dispositivi presentano Proprietà generali e Area monitorata.

Proprietà generali

Tutti i dispositivi presentano una serie di proprietà generali quali Tipo, Nome, Commento, Utenza e Ubicazione dispositivo.

La tabella seguente mostra le proprietà generali di Com'X:

Campo Descrizione Commenti
Tipo Indica il tipo di dispositivo selezionato. Il campo viene assegnato automaticamente da Com'X e non può essere modificato.
Nome Indica il nome del dispositivo. Il campo non deve comprendere i caratteri seguenti: /:*?< >| o spazio.
Commento Consente di immettere informazioni aggiuntive.
Utenza Indica il tipo di misurazione. Il campo è disponibile solo per contatori o sensori. L'intervallo di registrazione delle misurazioni viene impostato in base al valore definito in Registrazione dati.
Ubicazione dispositivo Indica la posizione in cui è fisicamente installato il dispositivo.

Ad esempio:

  • Quadro principale a bassa tensione per un contatore elettrico
  • Vano caldaia per un contatore del gas
  • Area esterna nord anteriore per una sonda di temperatura

Il nome del dispositivo è associato a una misurazione per creare il contatore in Energy Operation. Ad esempio, la misurazione dell'energia attiva per un PM3250 chiamata Ventilazione Q01 crea un contatore Ventilazione Q01_Energia attiva.

NOTA: Energy Operation recupera queste informazioni da Com'X per creare l'architettura del sito di misurazione.

Area monitorata

In questa area monitorata è possibile definire l'area dell'edificio misurata dal contatore o dal sensore. Un sito può essere costituito da vari edifici. Ciascun edificio può avere diversi piani. Ciascun piano può essere costituito da diverse zone. La topologia del sito viene definita immettendo i valori nei campi Edificio, Piano e Zona.

Il campo Utilizzo consente di individuare il dispositivo nella Tabella delle misurazioni. È possibile utilizzare un nome predefinito oppure personalizzare il proprio.

per immettere il nome di un piano, inserire prima il nome dell'edificio. Per immettere il nome di una zona, inserire prima il nome del piano.

Esempio: area monitorata

Questo esempio descrive il modo per definire il nome degli edifici, dei piani, delle zone e l'uso per i contatori o i sensori di un sito costituito da 2 edifici:

La tabella mostra esempi di nomi per i vari campi del menu comprimibile Area monitorata:

    Area monitorata  
Contatore/Sensore Ubicazione dispositivo Edificio Piano Zona Utilizzo
M1 Quadro principale Edificio A Contatore generale
M2 Quadro principale Edificio A Primo Sottocontatore
M3 Quadro principale Edificio A Secondo Sottocontatore
M4 Quadro di distribuzione 1 Edificio A Primo Est Illuminazione
M5 Quadro di distribuzione 1 Edificio A Primo Ovest Illuminazione
M6 Quadro di distribuzione 1 Edificio A Primo Est Ventilazione
M7 Quadro di distribuzione 1 Edificio A Primo Ovest Ventilazione
M8 Quadro di distribuzione 2 Edificio A Secondo Est Illuminazione
M9 Quadro di distribuzione 2 Edificio A Secondo Ovest Illuminazione
M10 Quadro di distribuzione 2 Edificio A Secondo Est Ventilazione
M11 Quadro di distribuzione 2 Edificio A Secondo Ovest Ventilazione
M12 Vano caldaia Edificio A Riscaldamento
M13 Esterno Edificio A Contatore generale
Temp1 Area esterna nord anteriore Edificio A Esterno Altro
M14 Quadro principale Edificio B Contatore generale
M15 Vano caldaia Edificio B Riscaldamento
M16 Esterno Edificio B Contatore generale
Temp2 Area esterna nord anteriore Edificio B Esterno Altro

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?