DOCA0036IT-12

Misurazioni dei contatori Modbus

Com'X recupera le misurazioni disponibili dai contatori Modbus Schneider Electric.

Le misurazioni disponibili includono:

  • energia attiva totale
  • energia attiva per fase
  • energia reattiva totale
  • energia reattiva per fase
  • energia apparente totale
  • potenza attiva
  • potenza reattiva
  • potenza apparente
  • tensioni fase-neutro
  • tensioni fase-fase
  • correnti di fase e correnti di neutro
  • frequenza
  • fattore di potenza
  • distorsione armonica totale

Misurazioni aggiuntive per dispositivi integrati

Per le misurazioni aggiuntive, è necessario creare un nuovo modello del dispositivo basato su un dispositivo integrato esistente, quindi personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Consultare la scheda dati del contatore specifico per individuare quale registro Modbus corrisponde alla misurazione richiesta.

(see Creating a Custom Model)Refer to Replacing a Device for instructions on how to replace a built-in device with a custom device.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?