DOCA0036IT-12

Panoramica delle impostazioni dei dispositivi

L'interfaccia Impostazioni dispositivo definisce i dispositivi collegati al server di energia, ad esempio, gateway Ethernet, contatori Modbus, contatori di impulsi o sensori analogici.
AVVERTIMENTO
RISULTATI DI DATI INESATTI
Non configurare il software in modo errato in quanto possono risultare report e/o dati inesatti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Com'X supporta fino a 64 dispositivi. I dispositivi supportati da Com'X sono descritti nel pacchetto della release del firmware. È possibile anche creare modelli personalizzati basati su tipi di modelli personalizzati che sono stati aggiunti alla Libreria personalizzata.

La figura seguente mostra l'interfaccia Impostazioni dispositivo:

  1. Struttura ad albero dei dispositivi

  2. Proprietà dei dispositivi

  3. Dispositivi scollegati

  4. Pulsanti di azione

Struttura ad albero dei dispositivi

La struttura ad albero dei dispositivi rappresenta l'architettura di comunicazione dell'installazione. Com'X è sempre nella sommità della struttura ad albero. I dispositivi sono raggruppati in base alle proprie interfacce di connessione: porte Ethernet, porta Modbus, ingressi digitali e ingressi analogici.

Per gli ingressi digitali e analogici, ogni dispositivo viene visualizzato con il proprio Nome e il numero di ingresso al quale è collegato.

Le uscite multiple di un contatore generale (ad esempio impulsi kWh, kVArh) possono essere collegate a diversi ingressi digitali.

Per il gateway seriale Modbus TCP/Modbus, ciascun dispositivo viene visualizzato con il proprio Nome e ID slave.

Fare clic su un dispositivo per visualizzarne le proprietà in Proprietà generali.

Dispositivi scollegati

Questa area visualizza i dispositivi non collegati all'impianto. Le misurazioni prese da questi dispositivi non vengono registrate.

Proprietà dei dispositivi

Per un dispositivo selezionato, questa area consente di:

  • Definire alcuni metadati quali nome, posizione fisica e, per un contatore, l'utenza, l'uso dell'energia e l'area dell'edificio monitorata.
  • Configurare o modificare impostazioni quali: il peso dell'impulso per un contatore di impulsi, l'ID slave per un contatore Modbus, l'indirizzo IP per un gateway e le misurazioni da registrare e pubblicare nella piattaforma ospitata selezionata.
  • Collegare e scollegare i dispositivi downstream negli elenchi a discesa quando il dispositivo selezionato lo consente. Ciascun tipo di connessione dispone di una propria area. Sono elencati solo i dispositivi che possono essere collegati a questo tipo.

Pulsanti di azione

La tabella seguente descrive i pulsanti dell'interfaccia:

Pulsante Azione Disponibilità
Rileva dispositivi collegati Avvia il rilevamento di un dispositivo Modbus e recupera automaticamente i dispositivi collegati downstream. Abilitato quando viene selezionato Com'X o il gateway Ethernet.
Cancella

Rimuove il dispositivo selezionato.

Elimina o sposta i dispositivi collegati downstream all'area dei Dispositivi scollegati.

Abilitato quando si seleziona un dispositivo.
Salva modifiche Convalida le modifiche.

Disattivato quando:

  • Non vengono apportate modifiche alla pagina Web.
  • I campi obbligatori vengono lasciati vuoti. Questi campi sono evidenziati in rosso.
  • Vengono immessi caratteri inadeguati in un campo. Questo campo è evidenziato in rosso.

Annulla Annulla le modifiche per tornare alle ultime impostazioni salvate.
Sostituisci Consente di scambiare un dispositivo con un altro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?