DOCA0036IT-12

Panoramica prodotto

Il server di energia Com’X 210 è un'unità di acquisizione di dati plug and play compatta.

Com’X 210 raccoglie e memorizza il consumo di WAGES (acqua, aria, gas, elettricità e vapore) e i parametri ambientali quali temperatura, umidità e livelli di CO2 in un edificio. È possibile trasmettere in sicurezza i dati sotto forma di report a un database server su Internet.

Una volta ricevuti dal server, i dati sono pronti per l'elaborazione. I dati vengono visualizzati come pagine web attraverso i servizi di gestione dell'energia forniti da Schneider Electric, come EcoStruxure™Energy Operation e EcoStruxure™ Facility Expert, per supportare l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche e della gestione dei costi.

Com’X 210 fornisce inoltre un'interfaccia trasparente tra le reti basate su Ethernet e i dispositivi di campo. Questa funzione gateway supporta l'uso del software di monitoraggio per accedere alle informazioni dai dispositivi per la raccolta dei dati, il monitoraggio delle tendenze, la gestione degli eventi, l'analisi e altre funzioni.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?