DOCA0036IT-12

Power Monitoring Expert

Com'X è in grado di inviare dati in formato file CSV (comma-separated value) a software di supervisione come Power Monitoring Expert (PME) o software di supervisione di terzi.

PME è un pacchetto software completo, interoperabile e scalabile per le applicazioni di gestione della potenza. Il software raccoglie e organizza i dati raccolti raggruppati dalla rete elettrica e li presenta come informazioni significative sulle quali è possibile eseguire azioni mediante un'interfaccia Web intuitiva. Si consiglia di condividere le informazioni con le principali parti interessate oppure in tutta la funzione operativa per favorire cambiamenti comportamentali che possono consentire di risparmiare denaro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?