DOCA0036IT-12

Eventi personalizzati

Gli Eventi personalizzati consentono di definire i tipi di eventi di qualsiasi dispositivo mediante il generatore di eventi drag and drop.

Un evento è composto dai seguenti elementi blocco, disponibili nel menu del generatore di eventi.

Elemento blocco Descrizione
Evento Blocco contenitori per il campo tipi di evento, azioni e livello di gravità.
Tipi di evento
  • Soglia: impostare un valore di soglia al quale si verifica un evento.
  • Pickup/Dropout: impostare il valore al quale si verifica un evento (pickup) e il valore al quale l'evento non è più attivo (dropout). Utilizzare questo tipo per evitare eventi indesiderati.
  • Booleano: creare un evento quando un valore di grandezza booleana viene modificato, è Vero o è Falso, ad esempio, quando lo stato di apertura interruttore è Vero.
  • E: consente di combinare max. tre tipi per un evento.
Dispositivi

Selezionare il dispositivo e la grandezza che attivano un evento. Ricevere, ad esempio, una notifica quando la temperatura su una sonda di temperatura Pt100 supera 26 °C.

Il dispositivo deve essere collegato a Com'X in Impostazioni dispositivo.

Valore
  • Valore soglia per la grandezza selezionata.
  • Contatto per l'invio di e-mail sull'evento.
Azioni
  • Inviare e-mail: Com'X inoltra un'e-mail al destinatario specificato quando vengono soddisfatte le condizioni dell'evento.
  • Invia a EcoStruxure™ Facility Expert: è possibile immettere il testo nel blocco Azione, ad esempio la descrizione dell'evento. Si consiglia di utilizzare lo stesso testo o un testo analogo nel campo Nome evento in Com'X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?