DOCA0036IT-12

Pubblicazione

Utilizzare la sottoscheda Pubblicazione per selezionare la piattaforma alla quale vengono inviati i dati registrati.

Com'X è in grado di pubblicare i dati in tre piattaforme Schneider Electric diverse (database server):

  • Energy Operation
  • Digital Service Platform (DSP)
  • Esportazione CSV

Com'X esporta i dati nel formato di file corretto in base alla piattaforma selezionata. Quindi, i dati possono essere analizzati nel servizio sottoscritto.

La sottoscrizione a Energy Operation o DSP deve essere configurata con un rappresentante Schneider Electric prima di configurare la piattaforma di destinazione di Com'X.

Per pubblicare in DSP, abilitare i servizi Schneider Electric in Impostazioni > Impostazioni generali > Servizi Schneider Electric.

Con l'esportazione CSV, Com'X è anche in grado di esportare i dati nel proprio database server in un file .csv.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?