DOCA0036IT-12

Accesso alla rete upstream

In Gestione firewall è possibile attivare l'accesso alla rete upstream.

Questa funzione consente ai dispositivi downstream di accedere ai server (come DNS, SNTP e SMTP) nella rete upstream.

La tabella seguente descrive l'interfaccia downstream (da dove ha avuto origine il messaggio) e l'interfaccia upstream sulla quale il messaggio sarà inoltrato, in base alla selezione della rete.

Opzione di rete Downstream (da) Upstream (a)
Solo GPRS/3G Porta Ethernet 2 GPRS/3G
Rete GPRS/3G e commutata — — — —
Solo Wi-Fi Porta Ethernet 2 Wi-Fi
Rete Wi-Fi e commutata — — — —
2 porte commutate (1 indirizzo IP per entrambe) Accesso alla rete upstream non disponibile
2 porte separate (1 indirizzo IP per ciascuna) Porta Ethernet 2 Porta Ethernet 1

Ad esempio, con Com'X configurato per l'uso di due porte Ethernet separate, un IFE collegato downstream sulla porta Ethernet 2 di Com'X può inviare e-mail a EcoStruxure™ Facility Expert mediante la porta Ethernet 1.

Per impostazione predefinita, l'accesso alla rete upstream è disattivato. Se attivato, l'accesso si adatta alla configurazione di rete in Impostazioni di rete.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?