DOCA0036IT-12

Panoramica banner di avvertenza

Il banner di avvertenza consente di visualizzare un messaggio che avverte dell'eventuale uso non autorizzato e informa gli utenti autorizzati dei propri obblighi relativi all'uso accettabile di Com'X. Per impostazione predefinita, questa funzione è disabilitata. Se abilitata, un utente può accedere alla pagina di accesso di Com'X solo dopo aver accettato le condizioni generali visualizzate nel banner di avvertenza.

È possibile configurare quanto segue:

  • Abilita banner di avvertenza: consente di abilitare il banner di avvertenza in modo che sia visualizzato per gli utenti prima di accedere. Per impostazione predefinita, questa funzione è disabilitata. Se abilitata, viene visualizzato il campo di testo del banner di avvertenza.

  • Testo del banner di avvertenza: è possibile inserire il testo desiderato per avvertire dell'utilizzo non autorizzato e informare gli utenti autorizzati dei propri obblighi relativi all'uso accettabile di Com'X. È consentito un massimo di 4000 caratteri. Se si immettono più di 4000 caratteri, il testo viene visualizzato in rosso e il pulsante Salva modifiche è disabilitato.

  • Valori predefiniti: consente di ripristinare le impostazioni predefinite. Il banner di avvertenza viene disabilitato e il campo del testo del banner di avvertenza viene nascosto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?