DOCA0036IT-12

Checklist prima di lasciare il sito del cliente

Schneider Electric consiglia di utilizzare questa checklist prima di lasciare il sito del cliente.

Elenco non esaustivo.

Da controllare Fatto Commenti
Nell'intestazione la registrazione è attiva.    
Nell'intestazione la pubblicazione è attiva (se applicabile).    
Ciascun contatore fornisce valori pertinenti nella tabella delle misurazioni e dei dati in tempo reale.    
Ciascun sensore analogico fornisce valori pertinenti nella tabella delle misurazioni.    
Nessuna icona di notifica nella tabella delle misurazioni.    
Per le connessioni Ethernet, il LED eth1 e/o eth2 lampeggia.    
Per le connessioni GPRS o 3G, la connessione wireless presenta un segnale di ricezione pari almeno a 2/4.    
Per le connessioni GPRS o 3G, controllare il LED e lo stato generale.    
Per le connessioni Wi-Fi, la connessione wireless ha un buon livello di ricezione.    
Per le connessioni Wi-Fi, controllare il LED e lo stato generale.    
L'ultima pubblicazione della piattaforma deve avere esito positivo (se applicabile).    

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?