DOCA0036IT-12

Interfaccia Messa in servizio

Usare l'interfaccia Messa in servizio per iniziare la registrazione dei dati e la pubblicazione.

La tabella mostra i campi Messa in servizio:

Campo Descrizione
Notifiche

Visualizza lo stato della procedura di configurazione.

Se mancano campi o parametri necessari, viene visualizzato un link alla scheda corrispondente. Fare clic sul link per tornare alla scheda.

Registrazione dati

Visualizza un pulsante per avviare la registrazione dei dati. Il pulsante è disattivato se:

  • La configurazione non è stata completata.
  • Non vi sono dati selezionati da registrare.

Topologia(1)

Invia l'architettura di misurazione a Energy Operation. Viene creata la gerarchia di misurazione in Energy Operation. Questa opzione è disponibile solo se Energy Operation è selezionato come piattaforma di pubblicazione.

Se non si invia la topologia a Energy Operation, tutte le misurazioni saranno visualizzate nel sito Site Newmeters.

Pubblicazione

Consente di esportare i dati registrati manualmente nella piattaforma ospitata selezionata. .

Console di stato

Visualizza le fasi successive con lo stato corrispondente quando viene avviata la pubblicazione: dalla struttura del file di dati alla consegna del file sul database server.

Consultare i registri della manutenzione in caso di errore durante la pubblicazione.

(1) Se si modifica la topologia di Com'X oppure si modifica la configurazione di Com'X aggiungendo alcuni valori di misurazione o contatori dopo la prima pubblicazione, non utilizzare il pulsante Invia topologia. Contattare l'assistenza tecnica Schneider Electric locale.

** (see Logs) See Starting the Publication See Starting the Data Logging for more information.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?