DOCA0036IT-12

Casi di ravvio

La modifica di alcune impostazioni di Com'X può provocare un riavvio automatico.
Configurazione di rete iniziale Nuova configurazione di rete
2 porte separate
  • 2 porte commutate
  • GPRS/3G e 2 porte commutate
  • Wi-Fi e 2 porte commutate
Solo GPRS/3G
  • 2 porte commutate
  • GPRS/3G e 2 porte commutate
  • Wi-Fi e 2 porte commutate
Solo Wi-Fi
  • 2 porte commutate
  • GPRS/3G e 2 porte commutate
  • Wi-Fi e 2 porte commutate
2 porte commutate
  • 2 porte separate
  • Solo GPRS/3G
  • Solo Wi-Fi
GPRS/3G e 2 porte commutate
  • 2 porte separate
  • Solo GPRS/3G
  • Solo Wi-Fi
Wi-Fi e 2 porte commutate
  • 2 porte separate
  • Solo GPRS/3G
  • Solo Wi-Fi
NOTA: Si consiglia di utilizzare un router cellulare esterno anziché le configurazioni GPRS/3G. Consultare Impostazioni GPRS/3G per visualizzare un elenco di modem 3G esterni raccomandati.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?