DOCA0036IT-12

Impostazioni del gateway Modbus

Queste impostazioni consentono di personalizzare le impostazioni della rete in base all'ambiente specifico.

I parametri definiti si applicano a entrambe le porte Ethernet.

Porta seriale

Impostazione Descrizione Opzioni
Modalità di trasmissione Utilizzata per selezionare il modo in cui i dati vengono trasmessi tramite una connessione seriale.

RTU, ASCII

Predefinito: RTU

Estensione intervallo di silenzio (ms) Consente di ampliare un intervallo di silenzio utilizzato per indicare la fine di un pacchetto RTU Modbus oltre i 3,5 caratteri definiti dallo standard.

0–10 ms

Predefinito: 5 ms

Ritardo tra i frame (ms) Definisce il tempo di silenzio minimo tra la fine di una risposta ricevuta e l'inizio di una nuova richiesta sulla linea seriale.

0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Predefinito: 50 ms

Server TCP/IP

Impostazione Descrizione Opzioni
Abilita tempo di inattività della connessione al server Abilita un timer che chiude la connessione Modbus TCP/IP dopo un tempo di inattività specifico.

Sì/No

Predefinito: No

Tempo di inattività della connessione al server Tempo trascorso dalla chiusura della connessione TCP/IP.

1-65535 secondi

Abilita proxy Modbus TCP/IP Impostazione che determina se i messaggi Modbus TCP/IP dai client remoti saranno indirizzati ai dispositivi remoti Modbus TCP/IP definiti in Com'X.

Sì/No

Predefinito: Sì

Abilita trasmissioni seriali Modbus

Inoltra i messaggi delle trasmissioni Modbus ricevute ai dispositivi slave collegati alla porta seriale locale.

Sì/No

Predefinito: No

Client TCP/IP

Impostazione Descrizione Opzioni
Timeout connessione client (secondi) Tempo di attesa di Com'X prima che un dispositivo remoto Modbus TCP/IP risponda a una richiesta di connessione Modbus TCP/IP avviata da Com'X.

1–10 secondi

Predefinito: 2

Timeout messaggio client (secondi) Tempo di attesa di Com'X prima che un dispositivo remoto Modbus TCP/IP risponda a una richiesta Modbus TCP/IP avviata da Com'X.

1-20 secondi

Predefinito: 3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?