DOCA0036IT-12

Impostazioni porta seriale Modbus

Com'X è il dispositivo principale della linea seriale Modbus. Tutti gli altri dispositivi collegati a questa linea seriale devono essere configurati come slave Modbus.

Le impostazioni del dispositivo slave quali Velocità di trasmissione, Parità e Numero di bit di stop devono corrispondere a Com'X. Queste impostazioni si configurano dal display anteriore di ciascun dispositivo.

La tabella descrive le impostazioni della porta seriale Modbus:

Campo Descrizione Opzioni
Velocità di trasmissione Definisce la velocità della linea seriale.

1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200 Baud.(1)

L'impostazione predefinita è 19200, corrispondente ai valori degli apparecchi Schneider Electric. La maggior parte degli apparecchi Modbus di terze parti supporta questa velocità di trasmissione.

Parità Definisce il bit di parità dei byte trasmessi.
  • dispari (2)
  • pari
  • nessuna

L'impostazione predefinita è pari, corrispondente ai valori degli apparecchi Schneider Electric. La maggior parte degli apparecchi Modbus di terze parti supporta queste impostazioni di parità.

Numero di bit di stop Definisce il numero di bit di stop trasmessi tra 2 byte.

1 o 2

L'impostazione predefinita è 1, corrispondente ai valori degli apparecchi Schneider Electric. La maggior parte degli apparecchi Modbus di terze parti supporta questo numero di bit di stop.

Timeout Definisce il tempo che Com'X deve attendere prima di generare un errore per una richiesta Modbus senza risposta.

100 - 10000 ms

L'impostazione predefinita è 1000 ms, corrispondente ai valori degli apparecchi Schneider Electric.

Resistenza terminazione Presenta un valore di 120 Ω.

Sì o No

La resistenza della terminazione deve essere attivata se Com'X si trova all'estremità del bus Modbus. Il mancato rispetto di questa regola può provocare un'interruzione della comunicazione.

Polarizzazione linea seriale Presenta un valore di 510 Ω.

Sì o No

È consigliabile che la linea sia polarizzata dal master. Nessun altro dispositivo slave deve supportare le resistenze della polarizzazione della linea né attivare le resistenze della polarizzazione della linea.

(1) Un valore di velocità di trasmissione elevato riduce il tempo di risposta ma può essere più sensibile ai disturbi. In caso di disturbi, controllare l'impedenza sulla linea seriale prima di ridurre la velocità di trasmissione.

(2) Le impostazioni dispari o pari abilitano un controllo dell'integrità dei byte in grado di rilevare un errore di trasmissione a livello di byte. A questo livello, non vi è alcun vantaggio ad utilizzare questo controllo: il protocollo Modbus fornisce un controllo CRC che assicura l'integrità dell'intero frame Modbus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?