DOCA0036IT-12

Opzioni di configurazione di rete

Com'X è dotato di due porte Ethernet e di un alloggiamento per un modulo GPRS o una porta USB per il modem 3G.

La tabella seguente mostra le opzioni di configurazione di rete di Com'X:

Opzioni Porta
Porta Ethernet 1 Porta Ethernet 2 Wi-Fi GPRS/3G
Solo GPRS/3G Configurazione e raccolta di dati(1) Configurazione(1) e raccolta di dati Configurazione(2) Pubblicazione dati
Rete GPRS/3G e commutata Configurazione e raccolta di dati Configurazione(2) Pubblicazione dati
Solo Wi-Fi Configurazione e raccolta di dati(1) Configurazione(1) e raccolta di dati Configurazione, raccolta e pubblicazione di dati
Rete Wi-Fi e commutata Configurazione e raccolta di dati Configurazione, raccolta e pubblicazione di dati
2 porte commutate (1 indirizzo IP per entrambe) Configurazione, raccolta e pubblicazione di dati Configurazione(2)
2 porte separate (1 indirizzo IP per ciascuna) Configurazione e pubblicazione di dati Configurazione e raccolta di dati Configurazione(2)

(1) Uso consigliato per questa porta.

(2) Disponibile solo in modalità punto di accesso Wi-Fi.

NOTA: Si consiglia di utilizzare un router cellulare esterno anziché le configurazioni sopra indicate.

Con un modem GPRS o 3G

Il modem GPRS o 3G è utilizzato per la pubblicazione di dati.

Se si desidera utilizzare Ethernet per la raccolta dei dati, configurare Com'X in Rete GPRS/3G e commutata. Altrimenti, configurare Com'X come Solo GPRS/3G.

Quando Com'X è configurato in Solo GPRS/3G, la porta Ethernet 2 funziona da server DHCP. Questa modalità consente di collegare un PC per la configurazione.

NOTA: Si consiglia di utilizzare un router cellulare esterno anziché le configurazioni sopra indicate.

Se è installato un modulo Wi-Fi, può essere utilizzato per stabilire una connessione con un PC, un tablet o uno smartphone per la configurazione del sistema.

Con una chiave Wi-Fi

È possibile utilizzare una chiave Wi-Fi per pubblicare i dati. Se si desidera utilizzare Ethernet per la raccolta dei dati, configurare Com'X nella rete Wi-Fi e commutata. Altrimenti, configurare Com'X come Solo Wi-Fi.

Ethernet cablato

Se Com'X non utilizza un modem GPRS/3G o un modulo Wi-Fi per la pubblicazione dei dati, le due porte Ethernet possono essere configurate separatamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?