DOCA0036IT-12

Contatori di impulsi integrati

I contatori di impulsi integrati presentano proprietà di misurazione specifiche.

Proprietà delle misurazioni

Questa tabella descrive le proprietà delle misurazioni di un contatore di impulsi Schneider Electric integrato:

Campo Descrizione Commento
Collegato a Visualizza il dispositivo upstream e il numero dell'ingresso digitale al quale è collegato il dispositivo. Il numero dell'ingresso digitale può essere modificato. Sono elencati solo gli ingressi digitali disponibili del dispositivo upstream. Il dispositivo può essere scollegato selezionando Nessun dispositivo collegato nell'elenco del dispositivo upstream. Da questo elenco non è possibile passare da 1 dispositivo upstream a un altro.
Peso impulso Il contatore dell'energia attiva aumenta di questo valore ogni volta che riceve un impulso. L'elenco è limitato ai valori corrispondenti al tipo di contatore selezionato. Il valore non può essere modificato se è presente 1 solo peso dell'impulso possibile, ad esempio con il contatore iEM2000T.(1)
Offset Imposta un offset per l'energia attiva. Il valore può essere positivo o negativo. Consente di avviare il contatore con il valore visualizzato sul display del contatore.
Valore max. Indica quando il contatore dell'energia attiva torna a zero. Il contatore viene azzerato quando raggiunge il valore immesso.
(1) Consultare la documentazione specifica del contatore di impulsi per ulteriori informazioni.

Tabella delle misurazioni

La potenza attiva viene calcolata in base alla frequenza degli impulsi ricevuti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?