DOCA0036IT-12

Stato dispositivi Modbus rilevato

I dispositivi rilevati possono presentare stati diversi.
Messaggio Descrizione
OK Il dispositivo è stato rilevato ed è supportato da Com'X.
Questo dispositivo è già collegato Il dispositivo è stato rilevato da un rilevamento Modbus precedente oppure mediante un'immissione manuale. È supportato da Com'X.
Dispositivo sconosciuto Il dispositivo è stato rilevato ma non è supportato da Com'X. Questo si verifica se il dispositivo è personalizzato e non è stato creato alcun modello personalizzato nella Libreria personalizzata.
Nessun dispositivo rilevato Nessun dispositivo è collegato a questo indirizzo Modbus (ID slave).
Refer to Modifying a Device to change the device settings.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?