DOCA0036IT-12

Impostazioni predefinite della tabella delle misurazioni del dispositivo

Alcune misurazioni sono selezionate per impostazione predefinita nella tabella delle misurazioni del dispositivo.
Tipo dispositivo Misurazione
Contatore di impulsi
  • Indice
Contattore/Relè impulsi
  • Stato
  • Ore di funzionamento
Contatore utenza elettrica
  • Energia attiva
  • Energia reattiva
Contatore di potenza
  • Energia attiva
  • Energia reattiva
Rilevatore di temperatura a resistenza (RTD) Temperatura
Sensori analogici 0–10 V/4–20 mA Valore analogico
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?