DOCA0036IT-12

Architettura

Da un semplice impianto di misurazione con un solo dispositivo a sistemi di misurazione di grandi dimensioni, Com’X 210 raccoglie i dati da qualsiasi gateway seriale Modbus TCP/Modbus, contatore di impulsi, attuatore e sensore analogico.

La figura illustra le possibili architetture di Com’X 210:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?