Funzioni interfaccia utente
| Scheda principale | Sottoscheda | Descrizione |
|---|---|---|
| Impostazioni | Impostazioni generali | Consente di configurare data e ora, impostazioni di rete, impostazioni proxy, parametri di pubblicazione e impostazioni del punto di accesso Wi-Fi. |
| Impostazioni sito |
|
|
| Comunicazione | Consente di configurare la porta seriale Modbus, il gateway Modbus, il filtro TCP/IP e le impostazioni Ethernet avanzate. Configurazione e creazione di una rete ZigBee. | |
| Sicurezza | Consente di aggiornare il certificato ;SSL e le impostazioni del firewall. | |
| Impostazioni dispositivo | – | Consente di configurare l'architettura di misurazione e i dati da registrare e pubblicare. |
| Tabella delle misurazioni | – | Visualizza contatori con metadati e dati da registrare. |
| Messa in servizio | – |
|
| Diagnostica | Ethernet | Visualizza i dati diagnostici utilizzati per la risoluzione di problemi della rete. |
| Modbus | Consente agli utenti di leggere i dati dei registri da dispositivi Modbus locali e remoti collegati a Com’X 210. | |
| Lettura registri dispositivo | Consente agli utenti di leggere i dati dei registri da dispositivi Modbus locali e remoti collegati a Com'X. | |
| Controllo comunicazioni | Verifica lo stato delle comunicazioni dei dispositivi Modbus configurati su Com'X. | |
| Libreria personalizzata | – |
|
| Manutenzione | Registri |
Mostra data, ora e descrizione di:
|
| Impostazioni del sistema |
|
|
| Eventi |
|