DOCA0036IT-12

Statistiche di rete

Il dispositivo fornisce le statistiche di rete.
Parametro Descrizione
Ethernet
Velocità

Stringa di stato che rappresenta l'impostazione della velocità utilizzata per comunicare con il partner di collegamento.

Opzioni: 10 Mbps o 100 Mbps

Duplex

Stringa di stato che rappresenta l'impostazione duplex.

Opzioni: Full-Duplex o Half-Duplex

Collisioni Contatore che incrementa il conteggio a ogni frame ritrasmesso a causa del rilevamento delle collisioni.
Errori CRC Contatore che incrementa il conteggio a ogni frame ricevuto con una checksum/CRC non corrispondente a quello che viene calcolato.
Errori frame Contatore che incrementa il conteggio a ogni rilevamento di un errore del frame di ricezione.
Pacchetti ricevuti correttamente Contatore che incrementa il conteggio a ogni pacchetto ricevuto correttamente.
Ricezione pacchetti non elaborata Contatore che incrementa il conteggio a ogni mancata elaborazione di un pacchetto di ricezione.
Errori di ricezione Contatore che incrementa il conteggio a ogni pacchetto ricevuto con un errore di ricezione.
Pacchetti trasmessi correttamente Contatore che incrementa il conteggio a ogni pacchetto trasmesso correttamente.
Trasmissione pacchetti non elaborata Contatore che incrementa il conteggio a ogni mancata elaborazione di un pacchetto di trasmissione.
Errori di trasmissione Contatore che incrementa il conteggio a ogni errore di trasmissione del pacchetto di trasmissione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?