DOCA0036IT-12

Esportazione sicura dei dati

L'uso di un protocollo sicuro durante la pubblicazione di storici di dati può aiutare a evitare l'intercettazione e la corruzione degli storici dei dati.

Le opzioni della pubblicazione sicura comprendono: 

  • HTTPS per la pubblicazione di dati in formato file .csv o la pubblicazione in Energy Operation.
  • SMTP con modalità di sicurezza della connessione in TLS/SSL o STARTTLS in caso di pubblicazione di un file .csv su SMTP. La modalità predefinita è nessuno.
  • DSP (piattaforma ospitata da Schneider Electric)

La piattaforma di destinazione non è configurata come opzione predefinita. In caso di pubblicazione in un percorso diverso da DSP, configurare il protocollo in Impostazioni > Impostazioni generali > Pubblicazione, quindi Impostazioni e-mail se si utilizza l'SMTP.

** See Define the Transfer Protocol and Configuring the SMTP Server.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?