DOCA0036IT-12

Risoluzione dei problemi del dispositivo di misurazione

Il presente manuale contiene alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi dei dispositivi di misurazione.
PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
  • Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuate solo da personale qualificato.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli standard locali applicabili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Risoluzione dei problemi degli ingressi digitali

La tabella descrive come risolvere i problemi degli ingressi digitali.

Problema Possibile soluzione
Nessun impulso ricevuto. Il LED dell'ingresso digitale non lampeggia. Ponticellare i terminali dell'ingresso tra il terminale e l'alimentatore 12 V con un pezzetto di cavo per confermare che il LED funzioni. Se il LED dell'ingresso lampeggia quando si ponticellano i terminali dell'ingresso, probabilmente il problema è legato al contatore e/o al cablaggio del contatore.

Controllare che il contatore dell'uscita a impulsi sia collegato a un terminale dell'ingresso digitale e all'alimentatore 12 V.

Per gli schemi di collegamento consultare la Guida di installazione.

Controllare che il dispositivo dell'uscita a impulsi funzioni.
Nessun impulso ricevuto. Il LED dell'ingresso digitale lampeggia. Controllare il numero dell'ingresso digitale al quale è collegato il contatore.

Risoluzione dei problemi degli ingressi analogici

La tabella descrive come risolvere i problemi degli ingressi analogici.

Problema Possibile soluzione
Impossibile leggere i valori analogici.

Controllare che il sensore dell'uscita analogica sia collegato ai terminali corretti.

Per gli schemi di collegamento consultare la Guida di installazione.

Nella pagina Web di configurazione, controllare che il numero dell'ingresso analogico sia impostato sul tipo di sensore corretto: RTD, 0–10 V o 4–20 mA.

Errori di registrazione possibili

La tabella contiene gli errori di registrazione possibili per lo storico dei dati.

Codice errore Definizione
0 Nessun errore rilevato
19 Nessun valore valido registrato per l'intervallo di salvataggio. Molto probabilmente, ciò deriva da comunicazioni non riuscite con il dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?