DOCA0036IT-12

Risoluzione dei problemi dei dispositivi Modbus

Il presente manuale contiene alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi dei dispositivi Modbus.
PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
  • Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuate solo da personale qualificato.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli standard locali applicabili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

La tabella descrive come risolvere i problemi dei dispositivi Modbus.

Problema Possibile soluzione
Impossibile rilevare i dispositivi Modbus sulla linea seriale di Com'X.
  1. Fare clic sulla scheda principale Tabella delle misurazioni di Com'X.
  2. Se il LED di comunicazione Rx del dispositivo non lampeggia, controllare che i cavi siano integri.
  3. Se il LED di comunicazione Rx del dispositivo lampeggia, ma il LED di comunicazione Tx non lampeggia:

    • Controllare che le impostazioni del dispositivo corrispondano alle impostazioni seriali Modbus di Com'X (Velocità di trasmissione, Parità e Numero di bit di stop).
    • Controllare che Polarizzazione linea seriale sia impostato su .
    • Controllare che Polarizzazione linea seriale non sia attivato su un altro dispositivo slave Modbus sulla stessa linea seriale.

Alcuni dispositivi Modbus non sono presenti sulla linea seriale di Com'X. Controllare gli indirizzi Modbus dei dispositivi mancanti.
Controllare che i due dispositivi non presentino lo stesso ID slave.
Controllare che le impostazioni dei dispositivi mancanti corrispondano alle impostazioni seriali Modbus di Com'X (Velocità di trasmissione, Parità e Numero di bit di stop).
Controllare che le connessioni del cablaggio dei dispositivi mancanti siano corrette.
Controllare che l'intervallo di rilevamento sia sufficientemente ampio. L'intervallo delle impostazioni predefinite va da 1 a 10.
Controllare che il cablaggio dei dispositivi mancanti sia corretto.

Impossibile rilevare i dispositivi Modbus downstream di un gateway.

Utilizzare la funzione Diagnostica/Lettura registri dispositivo di EGX per stabilire se il problema risiede tra il dispositivo Modbus e EGX o tra Com'X e EGX.

Se il problema risiede tra

  • Com'X e EGX, verificare l'indirizzo IP del gateway.
  • EGX e il dispositivo Modbus, controllare che le impostazioni del dispositivo Modbus corrispondano all'impostazione della porta seriale dell'EGX (Velocità di trasmissione, Parità e Numero di bit di stop).

La combinazione (Parità = nessuno e Numero di bit di stop = 1) delle impostazioni della porta non è supportata dall'EGX. Cambiare combinazione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?