DOCA0036IT-12

Risoluzione dei problemi della rete

Il presente manuale contiene alcuni suggerimento per la risoluzione dei problemi della rete.
PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
  • Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuate solo da personale qualificato.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli standard locali applicabili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Risoluzione dei problemi Ethernet

La tabella descrive come risolvere i problemi Ethernet.

Problema Possibile soluzione
I LED Ethernet non lampeggiano. Controllare che i cavi LAN Ethernet non siano scollegati.
Impossibile accedere ai dispositivi Modbus downstream da un gateway seriale Modbus TCP/Modbus. Controllare l'indirizzo IP del gateway. Se i dati vengono esportati tramite GPRS/3G, controllare che il gateway si trovi sulla stessa sottorete Ethernet di Com'X.

Risoluzione dei problemi GPRS/3G

La tabella descrive come risolvere i problemi GPRS o 3G.

Problema Possibile soluzione
Modem non rilevato. Il LED del modem non lampeggia. Spegnere Com'X. Reinserire il modem e accendere Com'X.
Impossibile connettere il modem alla rete. Controllare che le impostazioni quali APN siano corrette.
Il LED GPRS sul pannello anteriore si accende e si spegne periodicamente. Controllare che le impostazioni del protocollo in Impostazioni generali > Pubblicazionesiano corrette.

Risoluzione dei problemi Wi-Fi

La tabella descrive come risolvere i problemi Wi-Fi.

Problema Possibile soluzione
La chiave USB Wi-Fi non viene rilevata. Il LED della chiave USB non lampeggia. Spegnere Com'X. Reinserire la chiave USB Wi-Fi e accendere Com'X.
Impossibile connettere la chiave USB Wi-Fi alla rete. Controllare che le impostazioni quali il nome SSID e la chiave WPA2 siano corrette.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?