DOCA0036IT-12

Precauzioni di sicurezza

Le operazioni di installazione, cablaggio, verifica e assistenza devono essere eseguite conformemente a tutti i codici elettrici locali e nazionali.
PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli standard locali applicabili.
  • Scollegare da tutti i circuiti di alimentazione il dispositivo e l'apparecchio nel quale è installato prima di qualsiasi intervento sul dispositivo o sull'apparecchio.
  • Per verificare che l'alimentazione sia isolata, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Considerare le comunicazioni e il cablaggio I/O collegato a dispositivi multipli come parti attive pericolose, salvo diversamente specificato.
  • Non superare i valori nominali massimi del dispositivo.
  • Riposizionare tutti i dispositivi, gli sportelli e le coperture prima di accendere l'apparecchio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVERTIMENTO
Funzionamento accidentale
  • Non utilizzare il software per applicazioni di controllo o protezione critiche dove la sicurezza delle persone o dell'apparecchio dipende dal funzionamento dell'azione di controllo.
  • Non usare il software per controllare funzioni critiche relative al tempo perché possono verificarsi ritardi di comunicazione tra il momento di inizio di un controllo e il momento il cui viene intrapresa un'azione.
  • Non utilizzare il software per controllare apparecchi remoti senza proteggerli con un livello di accesso autorizzato e senza includere un oggetto di stato per fornire un feedback sullo stato dell'operazione di controllo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVERTIMENTO
Risultati di dati non precisi
  • Non configurare il software in modo errato in quanto possono risultare report e/o dati inesatti.
  • Non effettuare le operazioni di manutenzione o assistenza esclusivamente sulla base dei messaggi e delle informazioni visualizzate sul software.
  • Evitare di fare affidamento esclusivamente sui dati visualizzati nei report del software per stabilire se il sistema funziona correttamente o rispetta tutte le norme e i requisiti applicabili.
  • Non utilizzare i dati visualizzati nel software in sostituzione di pratiche sul luogo di lavoro adeguate o di una manutenzione appropriata dell'apparecchio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, lesioni gravi o danni all'apparecchio o perdita di dati permanente.
AVVERTIMENTO
Compromissione potenziale della disponibilità, integrità e riservatezza del sistema
  • Modificare le password predefinite per impedire l'accesso non autorizzato alle impostazioni e informazioni dei dispositivi.
  • Disattivare le porte/i servizi non utilizzati e gli account predefiniti, se possibile, per ridurre al minimo i percorsi di comunicazione per gli attacchi dannosi.
  • Posizionare i dispositivi di rete dietro vari livelli di difesa informatica (firewall, segmentazione della rete e sistemi di rilevamento e protezione dalle intrusioni nella rete).
  • Adottare le migliori pratiche in materia di sicurezza informatica (ad es. privilegi minimi, separazione delle funzioni) per impedire l'esposizione non autorizzata, la perdita, la modifica di dati e registri, l'interruzione dei servizi o il funzionamento accidentale.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?