Accesso mediante porta Ethernet con Windows
La configurazione predefinita per la porta Ethernet 2 di Com'X è il server DHCP.
![]() |
---|
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
AVVISO |
---|
conflitto indirizzo ip
Non collegare una porta Ethernet Com'X a una rete
locale se è configurata per un server DHCP.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere
le comunicazioni.
|
- Disconnettere il computer locale da tutte le reti.
- Collegare un cavo Ethernet dal computer locale alla porta Ethernet 2 di Com'X.
- Aprire Esplora risorse sul computer locale e fare clic
su Rete.
Com'X viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi.
- Fare doppio clic su Com'X. Si apre automaticamente
la pagina di accesso nel browser predefinito.NOTA: Per impostazione predefinita, l'HTTPS è abilitato per la configurazione di Com'X. Com'X è dotato di un certificato di protezione con firma automatica. Quindi, collegandosi all'interfaccia del server di energia viene visualizzato un messaggio di sicurezza. Prima di accettare, confermare che la comunicazione con il server di energia è stata stabilita.
- Immettere nome utente (predefinito: admin) e password (predefinita: admin).NOTA: per il nome utente e la password viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Fare clic su OK.Consultare la sezione Risoluzione dei problemi se Com'X non viene visualizzato.Per installare un nuovo certificato, vedere Server web locale.