DOCA0036IT-12

Recupero dei valori proxy

È possibile recuperare i valori proxy della rete in Internet Explorer.

La figura mostra l'interfaccia per il recupero dei valori proxy da Internet Explorer:

  1. Scheda Connessioni

  2. Impostazioni rete locale (LAN)

  3. Server proxy con indirizzo e porta

  1. Fare clic sul menu Strumenti.
  2. Selezionare Opzioni Internet nell'elenco a discesa.
  3. Selezionare la scheda Connessioni.
  4. Fare clic sul pulsante Impostazioni LAN.
  5. Leggere i valori del proxy nella finestra Impostazioni rete locale (LAN).
  6. Copiare gli stessi valori nelle impostazioni proxy di Com'X.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?