DOCA0036IT-12

Avvio della pubblicazione

La pubblicazione consente di inviare i dati alla piattaforma ospitata a una frequenza specifica.

In caso di pubblicazione di dati a Energy Operation, inviare la topologia a Energy Operation.

Dopo aver configurato i dispositivi per la pubblicazione:

  1. Fare clic sul pulsante Pubblicazione manuale per inviare i dati alla piattaforma ospitata.
  2. Fare clic sul pulsante Avvia pubblicazione periodica per inviare i dati alla piattaforma ospitata in base alla frequenza impostata nelle Impostazioni di pubblicazione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?