DOCA0036IT-12

Attivazione del punto di accesso Wi-Fi

È possibile configurare la chiave Wi-Fi USB in modo utilizzarla come mezzo di comunicazione temporaneo durante la fase di messa in esercizio.
  1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni punto di accesso Wi-Fi.
  2. Fare clic su in Abilita punto di accesso Wi-Fi.
  3. Nell'elenco a discesa Durata sessione selezionare la durata (impostazione predefinita: 1 ora).
  4. Fare clic su Salva modifiche.

    Se la selezione in Durata sessione viene modificata durante una sessione del punto di accesso Wi-Fi, la modifica viene implementata alla sessione successiva.

    Questa impostazione abilita solo la modalità punto di accesso. Per avviare la sessione in modalità punto di accesso Wi-Fi, premere il pulsante Wi-Fi accanto alla porta USB sul pannello anteriore. Il LED del pulsante Wi-Fi emette una luce verde lampeggiante.

    see Accessing Through Wi-Fi Access Point Mode
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?