DOCA0036IT-12

Configurazione delle impostazioni di accesso con scheda EBXA-GPRS-SIM

È possibile utilizzare la scheda EBXA GPRS SIM per pubblicare i dati in caso di esportazione dei dati in Digital Service Platform.
This is a poorly formed task and should be rewritten when project/time allows.

La scheda SIM è integrata nel modem GPRS. Le impostazioni di accesso di questo modem GPRS sono configurate da Com'X.

La scheda EBXA-GPRS-SIM di riferimento deve essere selezionata per il modem GPRS.

NOTA: Si consiglia di utilizzare un router cellulare esterno anziché la scheda EBXA-GPRS-SIM. Consultare Impostazioni GPRS/3G per visualizzare un elenco di modem 3G esterni raccomandati.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?