DOCA0036IT-12

Configurazione delle impostazioni Ethernet avanzate

La configurazione delle impostazioni Ethernet avanzate consente di personalizzare le impostazioni della rete in base all'ambiente specifico.
AVVISO
Prestazioni della rete compromesse
Le impostazioni Ethernet avanzate possono essere modificate solo da operatori qualificati. Tali modifiche devono essere apportate solo dopo avere letto e compreso le impostazioni Ethernet avanzate.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere le prestazioni della rete.
  1. Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Impostazioni Ethernet avanzate.
  2. Immettere la durata.
  3. TCP Keep Alive è abilitato per impostazione predefinita.
    • Immettere l'ora del keep-alive oppure
    • fare clic su No per disattivare TCP Keep Alive.
  4. Fare clic su Salva modifiche.

    Per tornare ai valori predefiniti, fare clic su Valori predefiniti.

** vedere Configurazione delle impostazioni Ethernet avanzate
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?