DOCA0036IT-12

Configurazione delle impostazioni della porta seriale Modbus

È possibile configurare le impostazioni della porta seriale Modbus su Com'X.
AVVISO
Prestazioni della rete compromesse
Le impostazioni del gateway Modbus possono essere modificate solo da operatori qualificati. Tali modifiche devono essere apportate solo dopo avere letto e compreso le impostazioni del gateway Modbus.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere le prestazioni della rete.
  1. Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Modbus seriale.
  2. Selezionare il valore necessario nell'elenco a discesa Velocità di trasmissione.
  3. Selezionare il valore necessario nell'elenco a discesa Parità.
  4. Selezionare il valore necessario nell'elenco a discesa Numero di bit di stop.
  5. Selezionare il valore necessario nell'elenco a discesa Timeout.
  6. Selezionare nel campo Resistenza terminazione se il bus termina alla sua estremità.
  7. Selezionare nel campo Polarizzazione linea seriale, se la polarizzazione non è fornita da nessun altro dispositivo nella linea.
  8. Fare clic su Salva modifiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?