DOCA0036IT-12

Creazione di una rete ZigBee per la prima volta

Schneider Electric fornisce gli accessori per montare la chiave ZigBee all'esterno dell'armadio. NOTE: scollegare l'alimentazione di Com'X prima di inserire o rimuovere il dongle Zigbee da Com'X.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di istruzioni Zigbee. Seguire questa procedura per la prima creazione di una rete ZigBee per Com'X.

AVVISO
FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE DELL'APPARECCHIO
Non montare la chiave ZigBee all'interno dell'armadio o del quadro principale quando si utilizza l'impostazione di trasmissione ad elevata potenza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

  1. Spegnere Com'X.
  2. Inserire la chiave ZigBee in una delle porte USB in Com'X oppure collegarla a Com'X mediante un cavo di prolunga USB.
  3. Accendere Com'X e attendere che il LED di alimentazione emetta una luce verde.
    NOTA: il firmware della chiave ZigBee viene utilizzato con il firmware Com'X. Com'X aggiorna automaticamente il firmware qualora sia disponibile una versione più aggiornata.
  4. Accedere a Com'X, quindi selezionare Impostazioni > Comunicazione > Impostazioni ZigBee.

    Viene visualizzata la schermata Impostazioni ZigBee.

  5. Nel campo Attiva ZigBee, selezionare .
  6. (Opzionale) nel campo Canale, selezionare un canale ZigBee. Se si lascia l'impostazione su --, Com'X scansiona tutti i canali disponibili e seleziona automaticamente un canale per la rete ZigBee. Generalmente viene selezionato il canale con il segnale più forte.
  7. Nel campo Potenza di trasmissione, selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Potenza standard: selezionare questa opzione quando la chiave ZigBee e tutti i dispositivi ZigBee sono nello stesso quadro principale o armadio.
    • Potenza elevata: selezionare questa opzione quando la chiave ZigBee è collegata a Com'X mediante un cavo prolunga USB. Viene chiesto di confermare che la chiave ZigBee si trova fuori dal quadro principale o dall'armadio. Fare clic su OK per confermare.
  8. Fare clic su Salva modifiche.

La configurazione richiede circa 60 secondi. Quando la rete si avvia, lo stato ZigBee indica che la rete è pronta per l'uso e il LED della chiave ZigBee emette una luce verde lampeggiante.

Ora è possibile utilizzare la funzione di rilevamento ZigBee per collegare i dispositivi alla rete.

** (rilevamento dispositivi ZigBee)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?