DOCA0036IT-12

Installazione di un modem 3G su Com'X

È possibile installare un modem 3G su Com'X.
PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
  • Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuate solo da personale qualificato.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e attenersi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli standard locali applicabili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Spegnere Com'X.
  2. Aprire lo sportello anteriore di Com'X.
  3. Collegare il modem 3G.
    • Per i modem che devono essere installati all'interno di Com'X, collegare il modem alla porta USB interna.
    • Per i modem 3G che non devono essere installati all'interno del coperchio anteriore di Com'X, rompere la linguetta per creare un'apertura dove far passare il cavo, quindi collegare il cavo del modem alla porta USB interna.
  4. Chiudere lo sportello di Com'X come illustrato nella figura sopra.
  5. Accendere Com'X. Il LED del modem radio lampeggia a indicare che il modem è stato rilevato.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?