DOCA0036IT-12

Arresto e riavvio di una rete ZigBee

Seguire questa procedura per arrestare e riavviare una rete ZigBee in modo che sia possibile modificare le impostazioni di rete o eseguire la manutenzione.
  1. Accedere a Com'X, quindi selezionare Impostazioni > Comunicazione > Impostazioni ZigBee.

    Viene visualizzata la schermata Impostazioni ZigBee.

  2. Nel campoAttiva ZigBee, selezionare No, quindi fare clic su Salva modifiche.

    Lo stato ZigBee indica che non è stata definita nessuna rete. Ora è possibile eseguire la manutenzione oppure modificare le impostazioni di rete.

  3. Nel campo Attiva ZigBee, selezionare .
  4. Nel campo Crea una nuova rete ZigBee, lasciare il valore come No.
  5. Nel campo Potenza di trasmissione, selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Potenza standard: selezionare questa opzione quando la chiave ZigBee e tutti i dispositivi ZigBee sono nello stesso quadro principale o armadio.
    • Potenza elevata: selezionare questa opzione quando la chiave ZigBee è collegata a Com'X mediante un cavo prolunga USB. Viene chiesto di confermare che la chiave ZigBee si trova fuori dal quadro principale o dall'armadio. Fare clic su OK per confermare.
  6. Fare clic su Salva modifiche.

    La configurazione richiede alcuni secondi. Quando la rete si avvia, lo stato ZigBee indica che la rete è pronta per l'uso e il LED della chiave ZigBee emette una luce verde lampeggiante.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?