Creazione di un modello di stato personalizzato
- Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
- Fare clic su +Crea nella parte inferiore
sinistra della pagina.
Si apre la finestra di dialogo Crea un modello personalizzato.
- Immettere le impostazioni seguenti:
Campo Impostazione Seleziona tipo di modello Seleziona Stato nel menu a discesa. Crea modello Selezionare la base per il nuovo modello personalizzato:
- Nuovo
- Basato su un modello personalizzato
<base model type> Se si basa il nuovo modello personalizzato su un modello personalizzato esistente, selezionare il modello esistente sul quale si basa il nuovo modello. Nome modello Immettere il nome del nuovo modello personalizzato o accettare il nome predefinito Status_Custom.Valore predefinito utenza Selezionare un'utenza predefinita che il nuovo modello deve misurare. Valore predefinito utilizzo Selezionare un valore predefinito per la modalità di utilizzo del nuovo modello. - Fare clic su Crea.
La finestra di dialogo si chiude e la pagina delle proprietà del modello personalizzato appena creato si apre per consentire la configurazione iniziale.
- Configurare le proprietà segnale del modello di stato
personalizzato.
Proprietà segnale
Campo Descrizione
Elemento segnale
Selezionare l'elemento segnale richiesto dal menu a tendina.
Valore per 0
Selezionare lo stato dell'elemento segnale rappresentato dal valore 0 o accettare il valore predefinito fornito.
Valore per 1
Selezionare lo stato dell'elemento segnale rappresentato dal valore 1 oppure accettare il valore predefinito fornito.
- Fare clic su Salva modifiche per salvare il modello di stato personalizzato configurato.