DOCA0036IT-12

Creazione di un sensore analogico personalizzato

È possibile creare un modello di sensore analogico personalizzato immettendo le impostazioni personalizzate.
  1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
  2. Fare clic su +Crea nella parte inferiore sinistra della pagina.

    Si apre la finestra di dialogo Crea un modello personalizzato.

  3. Immettere le impostazioni dei modelli personalizzati:
    Campo Impostazione
    Seleziona tipo di modello Selezionare Sensore 4 - 20 mA oppure Sensore 0 - 10 V.
    Crea modello

    Selezionare la base per il nuovo modello personalizzato:

    • Nuovo

    Tipo Immettere il nome del nuovo modello personalizzato oppure accettare il nome predefinito, Sensore 4-20mA_Personalizzato oppure Sensore 0-10V_Personalizzato, a seconda del tipo di modello selezionato.
    Valore predefinito utenza Selezionare un'utenza predefinita che il nuovo modello deve misurare.
    Valore predefinito utilizzo Selezionare un valore predefinito per la modalità di utilizzo del nuovo modello.
  4. Fare clic su Crea.

    La finestra di dialogo si chiude e la pagina delle proprietà del modello personalizzato appena creato si apre per consentire la configurazione iniziale.

  5. Configurare le proprietà del sensore.

    Ogni uscita a impulsi presenta le proprietà di misura seguenti:

    Campo

    Descrizione

    Elemento

    Selezionare un elemento di monitoraggio dall'elenco oppure selezionare Personalizzato e immettere un nome personalizzato nel campo Elemento personalizzato.

    Unità Selezionare un'unità di monitoraggio dall'elenco oppure selezionare Personalizzato e immettere un'unità personalizzata nel campo Unità personalizzata.
    LowerBound Valore mappato come valore monitorato minimo.
    UpperBound Valore mappato come valore monitorato massimo.

Tabella delle misurazioni

Le scelte effettuate riguardo alle proprietà di monitoraggio, comprese le proprietà personalizzate, si rispecchiano nella tabella delle misurazioni.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?