DOCA0036IT-12

Creazione di un contattore personalizzato o relè impulsi

È possibile creare un nuovo modello contatore di impulsi generico personalizzato.
  1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
  2. Fare clic su +Crea nella parte inferiore sinistra della pagina.

    Si apre la finestra di dialogo Crea un modello personalizzato.

  3. Immettere le impostazioni seguenti:
    Campo Impostazione
    Seleziona tipo di modello Selezionare Contattore o Relè a impulsi.
    Crea modello

    Selezionare la base per il nuovo modello personalizzato:

    • Nuovo
    • Basato su un modello personalizzato

    <tipo modello base> Se si basa il nuovo modello personalizzato su un modello personalizzato esistente, selezionare il modello esistente sul quale si basa il nuovo modello.
    Nome modello Immettere il nome del nuovo modello personalizzato oppure accettare il nome predefinito Contattore_Personalizzato o Relè a impulsi personalizzato.
    Valore predefinito utenza Selezionare un'utenza predefinita che il nuovo modello deve misurare.
    Valore predefinito utilizzo Selezionare un valore predefinito per la modalità di utilizzo del nuovo modello.
  4. Fare clic su Crea.

    La finestra di dialogo si chiude e la pagina delle proprietà del modello personalizzato appena creato si apre per consentire la configurazione iniziale.

  5. Configurare le proprietà delle misurazioni di un contattore o di un relè impulsi:

    Proprietà delle misurazioni

    Campo

    Descrizione

    Elemento segnale

    Immettere l'elemento monitorato oppure accettare l'uscita di stato predefinita.

    Valore per 0

    Immettere lo stato rappresentato da un valore pari a 0, oppure accettare lo stato predefinito OFF.

    Valore per 1

    Immettere lo stato rappresentato da un valore pari a 1, oppure accettare lo stato predefinito ON.
Per impostazione predefinita, le misurazioni vengono registrate e pubblicate sulla piattaforma ospitata.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?