DOCA0036IT-12

Creazione di un frame Modbus

Per migliorare le prestazioni, è possibile mappare diverse variabili per lo stesso frame.

Nel protocollo Modbus, lo scambio di dati è descritto dai frame. Un frame è una richiesta per leggere una serie di variabili consecutive. Possono essere necessari vari frame per accedere a tutte le variabili di un dispositivo. Per migliorare le prestazioni, ridurre il numero di frame mappando diverse variabili allo stesso frame.

  1. Fare clic su Nuovo, viene visualizzata una nuova riga con le impostazioni predefinite.
    Voce Nome Descrizione

    Opzioni

    A Codice funzione Specifica i tipi di richieste di lettura che il server di energia è in grado di eseguire.
    • FC01: bobine (serie di bit di uscita o interni)
    • FC02: ingresso discreto (serie di bit di ingresso)
    • FC03: registri archivio (serie di registri di uscita o interni a 16 bit)
    • FC04: registri d'ingresso (serie di registri d'ingresso a 16 bit)
    B Indirizzo iniziale Specifica l'indirizzo. 0–65535(1)
    C Numero elementi Specifica il numero di voci contenute nel frame.
    • 1–1000 per il codice funzione FC01 o FC02
    • 1–125 per il codice funzione FC03 o FC04
    D Numero Specifica il tipo di informazioni mappate su questo frame.
    • Booleane per il codice funzione FC01 o FC02
    • Booleane o numeriche per il codice funzione FC03 o FC04
    E Modifica frame Descrive le variabili di questo frame.

    (1)È presente un offset tra il numero di registro e l'indirizzo. I numeri di registro sono disponibili nella documentazione del dispositivo.

  2. Al termine dell'aggiunta e configurazione delle impostazioni del frame, fare clic su Salva modifiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?