DOCA0036IT-12

Definizione di uno slave Modbus personalizzato

Dopo aver creato il nuovo modello slave personalizzato Modbus, è possibile completare la definizione nella Libreria personalizzata.

Questa procedura richiede la creazione di un modello personalizzato.

  1. Selezionare il nuovo modello nella struttura ad albero dei modelli, quindi fare clic sul menu comprimibile Slave.
  2. Selezionare l'ordine di lettura nell'elenco a discesa Endianness.

    Questa impostazione descrive l'ordine dei registri da utilizzare quando una variabile è formattata con più di un 1 registro.

    NOTA: La endianness dipende dal dispositivo e deve essere selezionata nelle impostazioni di Com'X. Ad esempio, PM700 è big endian e PM800 little endian. Le impostazioni endianness non vengono utilizzate se le variabili sono formattate con registri a 16 bit.

  3. Fare clic su Nuovo frame.
consider making reference topic, needs short desc.

Esempi di registri slave personalizzati Modbus

Registro Numero registro Lettura/scrittura Fattore di scala Unità Formato Intervallo Descrizione
1037 1 L x1 kW INT +/–0...32767 Potenza attiva totale
1041 1 L x1 kVAR INT +/–0...32767 Potenza reattiva totale
1049 1 L x1000 Nessuna INT –1000...1000 Fattore di potenza totale
1054 1 L x10 Hz INT 0...4000 Frequenza di sistema

Quando si legge la documentazione del dispositivo, tutte le variabili possono essere lette con un 1 frame di registri (codice funzione: 03) iniziando dal registro 1037 e terminando con il registro 1054 (conteggio = 18).

Passare a Creazione di un frame Modbus per definire un nuovo frame.
**Creating a Modbus Frame related link
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?