DOCA0036IT-12

Aggiunta di un dispositivo downstream

Aggiungere dispositivi downstream a Com'X.
  1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
  2. Nella struttura ad albero dei dispositivi, fare clic sul dispositivo upstream al quale è collegato il dispositivo downstream.

    Ad esempio, selezionare Com'X per collegare un dispositivo downstream a Com'X.

  3. Fare clic sul menu comprimibile corrispondente al tipo di dispositivo da collegare:
    • Menu comprimibile Ingressi digitali e analogici per i dispositivi collegati agli ingressi digitali e analogici di Com'X, ad esempio, contatori di impulsi o sensori analogici.
    • Menu comprimibile Modbus seriale per un dispositivo Modbus. Modbus può essere rilevato automaticamente anche tramite il pulsante Rileva dispositivi collegati.
    • Menu comprimibile Ethernet per un gateway seriale Modbus TCP/Modbus o un dispositivo abilitato IP.
  4. Selezionare Crea nuovo dispositivo nel menu a discesa Dispositivo.
  5. Selezionare il tipo di dispositivo da creare nell'elenco a discesa Tipo di dispositivo.
    NOTA: sono elencati solo i dispositivi che possono essere collegati a questa interfaccia. Non è possibile modificare il tipo di dispositivo dopo avere creato il dispositivo.
  6. Configurare il dispositivo. Consultare le sezioni corrispondenti alla categoria del dispositivo.
  7. Fare clic su Crea: il dispositivo viene visualizzato nella struttura ad albero dei dispositivi.
** Devices That Can Connect to Digital Inputs, Devices That Can Connect to Analog Inputs, Modbus Devices, Ethernet Device Configuration Parameters, (see Discovering Connected Devices)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?