DOCA0036IT-12

Aggiunta manuale di un dispositivo Modbus

I dispositivi Modbus non collegati non possono essere rilevati, ma possono essere aggiunti manualmente mediante la procedura seguente.

È possibile aggiungere un dispositivo Modbus integrato oppure un dispositivo Modbus personalizzato creato precedentemente nella Libreria personalizzata.

  1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
  2. Selezionare il dispositivo upstream con una porta seriale Modbus nella struttura ad albero dei dispositivi.

    Ad esempio, selezionare Com'X per collegare un dispositivo Modbus a Com'X.

  3. Selezionare il menu comprimibile Modbus seriale. Fare clic sull'intestazione per espandere il menu comprimibile Modbus seriale.
  4. Selezionare Crea nuovo dispositivo nel menu a discesa Dispositivo.
  5. Selezionare Tipo di dispositivo nell'elenco a discesa.
    NOTA: sono elencati solo i dispositivi che possono essere collegati a una porta seriale Modbus.
  6. Immettere l'ID slave nel menu comprimibile Configurazione.
  7. Fare clic su Crea: il dispositivo viene visualizzato nella struttura ad albero dei dispositivi.
** Refer to Common Properties for completing the other parameters.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?