DOCA0036IT-12

Collegamento dei dispositivi al ricevitore Modbus WT4200

Il ricevitore Modbus WT4200 è un'interfaccia Modbus tra Com'X e i trasmettitori radio WT4200.

Ogni trasmettitore viene considerato come un canale diverso per il ricevitore Modbus WT4200.

È necessario configurare il ricevitore Modbus WT4200 prima di aggiungerlo all'elenco di dispositivi Com'X e ai trasmettitori. La configurazione di WT4200 stabilisce il canale al quale è possibile aggiungere il trasmettitore. Per istruzioni sulla programmazione del ricevitore wireless, consultare il manuale utente dei dispositivi wireless RF a lungo raggio serie PowerLogic WT4100 / serie WT4200.

AVVERTIMENTO
Risultati di dati non precisi
La configurazione in Com'X deve corrispondere alla configurazione nel ricevitore Modbus WT4200.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

  1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
  2. Selezionare il ricevitore WT4200 nella struttura ad albero dei dispositivi.
  3. Nel menu comprimibile Canali, selezionare il canale (C1, C2, ecc.) al quale deve essere collegato il dispositivo. Fare clic sull'intestazione per espandere l'area del canale.
  4. Selezionare Crea nuovo dispositivo nell'elenco a discesa degli ingressi digitali appropriato.
  5. Selezionare il tipo di dispositivo da creare nell'elenco a discesa.

    sono elencati solo i dispositivi che possono essere collegati a questa interfaccia. Potrebbe essere necessario creare un proprio dispositivo personalizzato.

  6. Configurare il dispositivo. Consultare le sezioni corrispondenti alla categoria del dispositivo specifica:
  7. Fare clic su Crea: il dispositivo viene visualizzato nella struttura ad albero dei dispositivi downstream da WT4200.
** (see Custom Library) (see Devices That Can Connect to Digital Inputs)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?