DOCA0036IT-12

Eliminazione di un dispositivo

È possibile eliminare i dispositivi da Com'X.
  1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
  2. Fare clic sul dispositivo da eliminare nella struttura ad albero dei dispositivi.
    NOTA: Non disattivare la rete ZigBee quando si rimuovono i dispositivi ZigBee. Non riavviare Com'X finché il dispositivo Zigbee non ha lasciato la rete. Ciò può essere confermato dalle informazioni nello storico manutenzione.
  3. Fare clic su Elimina per confermare l'eliminazione del dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?