DOCA0036IT-12

Disconnessione di un dispositivo

Per disconnettere un dispositivo da un dispositivo upstream è disponibile una procedura.
Quando viene scollegato, il dispositivo non viene visualizzato nella Tabella delle misurazioni. Non viene inviata alcuna misurazione da questo dispositivo alla piattaforma ospitata. Il dispositivo è ancora disponibile nei Dati in tempo reale.
  1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
  2. Selezionare il dispositivo principale nella struttura ad albero dei dispositivi.
  3. Selezionare Nessun dispositivo collegato nel menu a discesa Collegato a.

    Il dispositivo viene visualizzato nel menu comprimibile Dispositivi collegati nella struttura ad albero dei dispositivi.

  4. Fare clic su Salva modifiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?